Alla scoperta di nuovi prodotti - Controller di movimento di Omron e sistema di sviluppo di STMicroelectronics
DigiKey è da sempre il punto di riferimento per i componenti elettronici a livello di scheda. Sempre più spesso, tuttavia, abbiamo iniziato a supportare una gamma più ampia di dispositivi di automazione industriale che sono considerati "prodotti finiti". Oggi voglio presentarvi un paio di prodotti diversi per l'automazione industriale.
La serie NX di Omron comprende un set di controller PLC (controller a logica programmabile) per il movimento a quattro assi. Negli anni '90 lavoravo per un costruttore di macchine ed era abbastanza difficile generare un controllo del movimento sofisticato. Problemi come la capacità di seguire il movimento da un asse all'altro e di implementare l'azione della camma da un PLC all'altro erano molto comuni. La serie NX di Omron ha queste funzionalità integrate nell'unità, oltre ad integrare la tecnologia di automazione del controllo EtherCAT. Questo permette la connettività tra le unità, il che significa che un'unità di controllo a quattro assi può di fatto controllare fino a otto assi. Questo prodotto finito è già pronto per l'implementazione. Per ulteriori informazioni sui PLC di Omron, consultare il blog "Controller di movimento avanzato NX1P2 di Omron" di Scott Raeker.
Per i clienti che vogliono costruire e sviluppare le proprie macchine, invece, STMicroelectronics offre il sistema di sviluppo Nucleo. Il sistema Nucleo è configurato in modo da poter impilare le schede che si desidera utilizzare nel proprio progetto per potersi concentrare su ciò che è importante. Nel caso di un PLC, STMicroelectronics offre la scheda di espansione con uscita digitale industriale X-NUCLEO-OUT01A1. Questa scheda si inserisce direttamente in STM32 Nucleo, offrendo opzioni per l'IO di corrente e alta/bassa tensione, oltre alle capacità wireless, dando origine al controller a logica programmabile che si vuole realizzare. Inoltre, STMicroelectronics ha implementato la logica ladder con relè, che permetterà ai vostri clienti di apportare modifiche al codice su ciò che è incorporato nel microcontroller. Lindsay Foy ha un ottimo articolo intitolato "Creare un PLC personalizzato con STMicroelectronics", sulla scheda di espansione con uscita digitale industriale Nucleo.
Incentrato nello specifico sulla piattaforma Nucleo di STMicroelectronics, l'articolo "Costruire un controller a logica programmabile (PLC) wireless personalizzato" è disponibile sul sito Web di DigiKey come guida per sviluppare il proprio PLC wireless.
Grazie per essere stati un po' con noi!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum