Articoli e blog

Antenna Builder - Antenne su misura per ogni progetto

Se poteste ricevere un'antenna personalizzata in pochi giorni (non settimane), senza costi NRE, spese di adattamento o requisiti di ordinazione minimi? Oggi è possibile!

Guida introduttiva al controllo di motori BLDC a orientamento di campo senza sensori e Infineon

I motori BLDC, che vengono normalmente utilizzati nelle applicazioni più impegnative, offrono maggiore efficienza, durata e coppia in rapporto al peso rispetto ai motori c.c.

Image of Combating Environmental Impact in the Electronics Components Industry Lotta all'impatto ambientale nel settore dei componenti elettronici Data di pubblicazione: 2020-10-27

Che cosa si può fare per combattere il rilascio di materiali pericolosi nel nostro ambiente e al contempo permettere il progresso lungo questo percorso di evoluzione dell'elettronica?

Progettare un ventilatore open-source

Per ispirare ingegneri e aziende medicali, Trinamic offre un progetto di riferimento hardware open-source per i ventilatori.

Sensori di corrente intelligenti isolati per applicazioni ad alta corrente (da 100 A a 1000 A)

Le applicazioni ad alta potenza richiedono misurazioni accurate della corrente a tensioni di modo comune elevate. I sensori intelligenti SSA di Riedon assolvono egregiamente questo compito.

Sviluppo di una piattaforma remota semplice e facile da usare per la valutazione di un sensore

I casi d'uso che richiedono la connessione cellulare vanno da complesse applicazioni con processori host a singoli sensori.

Una panoramica delle attività di sviluppo possibili con la famiglia di microcontroller RA a 32 bit Renesas

La famiglia di MCU Renesas Advanced (RA) si basa su core Arm® Cortex®-M a 32 bit ed è concepita partendo da un DNA comune, che li rende compatibili a livello di funzioni e piedinatura.

Piattaforma wireless di moduli Xbee3 programmabili in Micropython e Weather Shield di TE Connectivity

La Weather Shield di TE Connectivity abbinata ai moduli wireless XBee3 programmabili in Micropython di Digi International è una fantastica piattaforma di prototipazione per sensori wireless.

Il connettore di alimentazione scorrevole migliora l'affidabilità

Il connettore di alimentazione scorrevole di TE consente la sostituzione a caldo dei componenti in un ripiano per server e utilizza le PCB per trasmettere l'alimentazione direttamente ai componenti su scheda.

Interferenze elettromagnetiche e convertitori a commutazione c.c./c.c

MPS e DigiKey discutono le interferenze elettromagnetiche nella progettazione dei convertitori a commutazione c.c./c.c. nel webinar "Understand EMI Issues in Power Design and How to Best Mitigate".

Sensore di bolle wireless

In questo blog, Scott descrive passo-passo come costruire un rilevatore del livello di acqua a basso costo.

Connettori SKEDD a innesto diretto sulla PCB

Cosa succede se unite un contatto affidabile a inserimento diretto a pressione sulla PCB e un connettore facilmente inseribile e staccabile? Scopritelo in questo blog.

Prodotti e risorse GaN per l'alimentazione disponibili su DigiKey

GaN si sta facendo prepotentemente strada nella progettazione di alimentazione. Questo blog offre approfondimenti e informazioni sui alcuni prodotti e risorse GaN attualmente disponibili su DigiKey.

Sensori cellulari connessi

I casi d'uso che richiedono la connessione cellulare vanno da complesse applicazioni con processori host a singoli sensori.

Monitoraggio della qualità dell'aria IoT

La qualità dell'aria può avere un impatto negativo sulla salute, quindi il suo monitoraggio è sempre più importante e diffuso.

Kit di valutazione sensori SEK-SHTxx/SGP30 di Sensirion

Il kit di valutazione SEK-SHTxx/SGP30 offre flessibilità ed efficienza per la valutazione dei sensori di Sensirion. Il kit di valutazione contiene cinque sensori.

Controller di movimento avanzato NX1P2 di Omron

La CPU NX1P2 è un controller entry-level della piattaforma di automazione macchine Sysmac di Omron. Questi controller sono strumenti compatti ma altamente funzionali.

Kit di sviluppo per encoder tattile di Grayhill

Grayhill ha sviluppato una straordinaria interfaccia utente che combina un encoder ad anello e un display a colori sensibile al tatto.

Sensori tattili di Neonode

Neonode mette a disposizione la tecnologia dei sensori tattili zForce® che permette il rilevamento tattile e gestuale su qualsiasi superficie.

Sensore di pressione atmosferica e temperatura ICP-10100 di TDK InvenSense

Un breve sguardo al sensore di pressione barometrica e temperatura ICP-10100 di TDK e alla relativa scheda di sviluppo.