Webinar – Preparare il terreno per la distribuzione di energia elettrica verticale

I sistemi elettronici sempre più efficienti ed efficaci utilizzano tecniche di densità di potenza senza precedenti e progetti di PCB innovativi. Dissipazione termica, spazio sulla scheda, riduzione del rumore e gestione dell'integrità del segnale sono fattori chiave per garantire prestazioni affidabili. L'alimentazione verticale si sta affermando come una soluzione intelligente che pone i moduli di alimentazione punto di carico (PoL) sul retro della PCB per risparmiare spazio e separare i segnali ad alta velocità dalle tracce della rete di distribuzione dell'energia elettrica (PDN).
Approfondisci le tue conoscenze delle metodologie di progettazione con Bill Pelletier, Field Applications Engineer di TDK Corporation mentre spiega il supporto e l'architettura delle tecnologie SESUB (substrato embedded al silicio) alla base di un metodo di impilamento innovativo e come i regolatori µPOL ad alta corrente di TDK esemplificano questi concetti e accelerano lo sviluppo. Scopri il ruolo svolto di avanzati componenti magnetici nel consentire una distribuzione dell'energia elettrica compatta e ad alte prestazioni e la libreria di modelli di simulazione, schemi e file di layout per un'implementazione efficace di un regolatore µPOL.
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà martedì 17 giugno 2025 alle ore 10.00 CDT. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4938405/F1CB628AE4D5748BEEF96A833E6688AF?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum