Calcolatrice di conversione della sezione AWG dei conduttori
Questo strumento è utile per calcolare i valori nominali equivalenti delle sezioni dei conduttori espresse in American Wire Gauge [AWG], area millimetro quadrato [mm²], area mil circolare [CMA] e altri. Basta immettere una misura o un valore noto e tutti i valori equivalenti saranno automaticamente calcolati e visualizzati.
NOTA: i valori di conversione in questa calcolatrice sono relativi a un filo monoconduttore.
L'American Wire Gauge (AWG), conosciuto anche come Brown and Sharpe Wire Gauge, è stato sviluppato nel 1855. Questo sistema di misura è nato dal numero di operazioni di trafilatura utilizzate per raggiungere la dimensione desiderata di un filo. Per questo motivo, le dimensioni sono inversamente proporzionali e logaritmicamente proporzionali, il che significa che i conduttori più grandi hanno un valore AWG più piccolo e un conduttore da 10 AWG ha un'area circa 10 volte maggiore di uno da 20 AWG. AWG è un sistema diffuso in Nord America e in più di altri 65 paesi.