Artikel und Blogs

„Antenna Builder“ - Passen Sie die Antenne an Ihr Projekt an

Wie wäre es, wenn Sie eine maßgefertigte Antenne innerhalb von Tagen, nicht Wochen, ohne NRE-Kosten, Werkzeugkosten oder Mindestbestellmengen an Sie liefern lassen könnten? Sie können!

Einstieg in die sensorlose feldorientierte Regelung von BLDC-Motoren mit Infineon

BLDC-Motoren, die im Allgemeinen in anspruchsvolleren Anwendungen eingesetzt werden, bieten einen höheren Wirkungsgrad, eine längere Lebensdauer und ein höheres Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht als DC-Motoren.

Image of Combating Environmental Impact in the Electronics Components Industry Bekämpfung von Umweltbelastungen durch die Elektronikkomponentenindustrie Datum der Veröffentlichung: 2020-10-27

Was kann getan werden, um die Freisetzung gefährlicher Stoffe in unsere Umwelt zu bekämpfen und gleichzeitig weitere Fortschritte auf diesem elektronischen Evolutionspfad zu ermöglichen?

Entwurf eines Open-Source-Beatmungsgeräts

Trinamic möchte Ingenieure und medizinische Unternehmen durch die Bereitstellung eines Open-Source-Hardware-Referenzdesigns für Beatmungsgeräte inspirieren.

Intelligente Stromsensoren für isolierte Hochstromanwendungen (100 A bis 1000 A)

Hochleistungsanwendungen erfordern genaue Strommessungen bei hohen Gleichspannungen. Die intelligenten SSA-Stromsensor von Riedon sind dafür ideal geeignet.

Entwicklung einer einfach zu verwendenden Evaluierungsplattform für Sensoren in drahtlosen Netzwerken

Einsatzszenarien mit Mobilfunkvernetzung reichen von komplexen Host-Prozessor-Anwendungen bis hin zu eigenständigen Sensoren.

Einführung in die Entwicklung mit der 32-Bit-RA-Mikrocontroller-Familie von Renesas

Die MCUs der Renesas Advanced-(RA)-Familie basieren auf 32-Bit Arm®-Cortex®-M-Kernen und beruhen auf einer gemeinsamen DNA, weshalb sie funktions- und pinkompatibel sind.

Drahtlose XBee3-Micropython-Plattform und Weather-Shield von TE Connectivity

Das „Weather Shield“ von TE Connectivity und die Micropython-fähigen XBee3-Wireless-Module von Digi International ergeben in Kombination eine großartige Prototyping-Plattform für drahtlose Sensoren.

Gleitender Leistungssteckverbinder verbessert die Betriebssicherheit

Dank des gleitenden Leistungssteckverbinders von TE können Komponenten in einer Serverebene per Hot-Swapping ausgetauscht und On-Board-Komponenten direkt über Platinen mit Strom versorgt werden.

EMI und DC/DC-Schaltwandler

MPS und DigiKey besprechen EMI in den Schaltdesigns von DC/DC-Wandlern in dem Webinar „Understand EMI Issues in Power Design and How to Best Mitigate“.

Kabelloser Blasensensor

In diesem Blog präsentiert Scott eine Anleitung für den Bau eines kostengünstigen Wasserstandsmelders.

SKEDD-Steckverbinder für Leiterplatten-Direktstecktechnik

Was kommt heraus, wenn man einen zuverlässigen Leiterplatten-Einpresskontakt mit einem problemlos einsteck- und abziehbaren Steckverbinder kombiniert? In diesem Blog erfahren Sie es.

GaN-Produkte und -Ressourcen für Leistungsanwendungen bei DigiKey

GaN hält Einzug in Leistungsanwendungen. Dieser Blog bietet Hintergrundinformationen sowie einen Überblick über einige relevante GaN-Produkte und -Ressourcen, die jetzt bei DigiKey erhältlich sind.

Über Mobilfunk vernetzte Sensoren

Einsatzszenarien mit Mobilfunkvernetzung reichen von komplexen Host-Prozessor-Anwendungen bis hin zu eigenständigen Sensoren.

Überwachung der Luftqualität per IoT

Die Luftqualität kann sich nachteilig auf die Gesundheit der Menschen auswirken, weshalb die Überwachung der Luftqualität immer wichtiger und alltäglicher wird.

Sensor-Evaluierungskit SEK-SHTxx/SGP30 von Sensirion

Das Evaluierungskit SEK-SHTxx/SGP30 bietet die erforderliche Flexibilität und Effizienz für die Evaluierung der Sensoren von Sensirion. Das Evaluierungskit beinhaltet fünf Sensoren.

Hochmoderne Bewegungssteuerung NX1P2 von Omron

NX1P2-CPUs sind Controller der Einsteigerklasse für die Automationsplattform Sysmac von Omron. Bei den Controllern handelt es sich um voll funktionsfähige, kompakte Modelle.

Touch-Encoder-Entwicklungskit von Grayhill

Grayhill hat eine einzigartige Benutzerschnittstelle entwickelt, die einen Ringkodierer und ein berührungsempfindliches Farbdisplay kombiniert.

Berührungssensoren von Neonode

Mit der von Neonode angebotenen Touch-Sensortechnologie zForce® kann praktisch jede Oberfläche mit einer Touch- und Gestensteuerung versehen werden.

Luftdruck- und Temperatursensor ICP-10100 von TDK InvenSense

Ein kurzer Blick auf den Luftdruck- und Temperatursensor ICP-10100 von TDK und das zugehörige Entwicklungsboard.