Articoli e blog

Image of Leveraging Digital Twins for Technology Design and Manufacturing Sfruttare i gemelli digitali per la progettazione e la produzione tecnologica

I gemelli digitali integrano la simulazione con l'apprendimento automatico e l'analisi dei dati per consentire agli ingegneri di testare, perfezionare e ottimizzare i progetti.

Image of Cultivated Meat Technologies and Efficiencies Tecnologie ed efficienza delle carni coltivate

Vengono continuamente introdotti nuovi sostituti della carne e altre cosiddette proteine alternative. L'automazione è fondamentale per la loro produzione.

Image of The Cautionary Tale of Loran and LoRaWAN Il monito emergente dalla storia di Loran e LoRaWAN

LoRaWAN è una tecnologia di comunicazione ad alta efficienza simile a una sorta di Wi-Fi a bassa quantità di dati e a lungo raggio, per dispositivi IoT.

Image of Simplifying the Sourcing of Fiber-Optic Cables Semplificare l'approvvigionamento di cavi in fibra ottica Data di pubblicazione: 2024-02-22

I cavi in fibra ottica offrono una larghezza di banda superiore, una riduzione delle interferenze elettromagnetiche e una maggiore sicurezza dei dati nelle applicazioni industriali.

Image of Unique Device Identification Technologies Automate Medical ID and Barcode Reading Le tecnologie per l'identificazione univoca dei dispositivi automatizzano la lettura dei codici a barre e degli ID in campo medico Data di pubblicazione: 2023-10-26

La regola Unique Device Identification System della FDA migliora la sicurezza dei pazienti fornendo un modo coerente per tracciare e identificare tutti i dispositivi medici.

Image of How SCARA, Six-Axis, and Cartesian Pick-And-Place Robotics Optimize and Streamline Electronics Manufacturing Processes Come la robotica SCARA, a sei assi e cartesiana per il prelievo e il posizionamento ottimizza e snellisce i processi di produzione elettronica Data di pubblicazione: 2023-07-12

I chip fabbricati, i componenti e l'elettronica assemblata hanno un valore elevato e giustificano quindi gli investimenti nelle tecnologie di automazione.

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation Problemi di scarsità d'acqua risolti con l'irrigazione agricola avanzata Data di pubblicazione: 2023-03-23

I controlli di irrigazione agricola sono sempre più sofisticati. Molti coltivatori hanno sostituito i sistemi tradizionali con componenti avanzati.

Image of Robotics in Today’s Automotive Manufacturing La robotica nella produzione automotive oggi Data di pubblicazione: 2023-03-14

La stragrande maggioranza dei centri di produzione automobilistica impiega la robotica. Come le automobili, possono giustificare investimenti in impianti che potrebbero non dare una redditività economica per anni.

Image of Component Designs to Satisfy Functional Safety Standards Progettazione dei componenti per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale Data di pubblicazione: 2022-12-15

La sicurezza è una priorità assoluta nelle applicazioni industriali per proteggere i dipendenti e le attrezzature e richiede che i macchinari automatizzati soddisfino i requisiti di sicurezza funzionale.

Image of Basics of Safety Interlocks Principi base degli interblocchi di sicurezza Data di pubblicazione: 2022-11-10

Per garantire la sicurezza del personale di un impianto è necessario proteggerlo da pericoli meccanici e danni fisici. Questo campo è chiamato riduzione del rischio industriale.

Image of Programming PLCs: A Technical Summary with Siemens Examples Programmazione dei PLC: compendio tecnico con esempi Siemens Data di pubblicazione: 2022-05-25

Con la quarta rivoluzione industriale e l'Impresa 4.0, l'automazione completa e intelligente è definita da controlli, monitoraggio e diagnostica avanzati.

Image of Visual Signaling for Informed Management of Production Lines Segnalazione visiva per la gestione informata delle linee di produzione Data di pubblicazione: 2022-04-20

I componenti di segnalazione visiva comunicano rapidamente ed efficacemente i dati della macchina e altre informazioni utili al personale attraverso luci o altri mezzi visivi.

Utilizzo di IO-Link nelle applicazioni industriali Data di pubblicazione: 2022-02-08

Con la quarta rivoluzione industriale e l'Impresa 4.0, l'automazione completa e intelligente è definita da controlli, monitoraggio e diagnostica avanzati.

Opzioni di connettori, passacavi e impugnature per il cablaggio dell'automazione industriale Data di pubblicazione: 2021-05-27

I vari connettori utilizzati per unire cavi e componenti nell'automazione industriale devono trasmettere tutti i flussi di potenza e di segnale dati trasportati sui cavi.

Cablaggio dei sensori per affrontare l'induzione, l'accoppiamento elettrostatico e la conduzione Data di pubblicazione: 2021-04-30

I componenti di automazione oggi sono solitamente progettati per evitare il rumore proteggendo i segnali dall'ambiente elettromagnetico.

Affrontare il rumore dei VFD e dei motori con cavi speciali Data di pubblicazione: 2021-04-28

I comandi a frequenza variabile (VFD) alimentano con precisione vari tipi di motori elettrici nei macchinari automatici. Si parlerà anche dei cavi progettati appositamente per i VFD.

Aggiornamento su EtherCAT per il 2021 Data di pubblicazione: 2021-01-28

EtherCAT utilizza la struttura telegrammatica dei dati Ethernet per stabilire un primario e la sua relazione con i sensori e gli attuatori secondari in fabbrica.

Connettori M12 contro le alternative nelle applicazioni industriali Data di pubblicazione: 2021-01-14

I connettori M12 sono un'opzione di capicorda circolare utilizzata per collegare i componenti ai sistemi nei macchinari automatizzati.

Da IO-Link 1.0 a IO-Link 1.1 Data di pubblicazione: 2020-11-03

IO-Link è un'interfaccia di comunicazione digitale single-drop (SDCI) per collegare in rete piccoli sensori e attuatori agli hub di controllo IO-Link o primari.

Mantenere la qualità dell'energia elettrica nei sistemi automatizzati Data di pubblicazione: 2020-10-20

Come risolvere i due principali tipi di problemi di qualità della potenza derivanti dalle apparecchiature: il rumore e i disturbi armonici.